Operator NativeTrgPortIn

Operator Library: Hardware Platform

Operator NativeTrgportIn 提供了一个连接到 microEnable 数字输入的接口。 可通过该算子访问前四个输入触发引脚。

适用于以下硬件平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Property

Property 值
Operator Type M
Output Links TrgI1,信号输出
TrgI2..TrgI4,信号输出

Supported Link Format

Link Parameter Output Link TrgI1 Output Link TrgI2..TrgI4
Bit Width 1 TrgI[1]]
Arithmetic unsigned TrgI[1]
Parallelism 1 TrgI[1]
Kernel Columns 1 TrgI[1]
Kernel Rows 1 TrgI[1]
Img Protocol VALT_SIGNAL TrgI[1]
Color Format VAF_GRAY TrgI[1]
Color Flavor FL_NONE TrgI[1]
Max. Img Width any TrgI[1]
Max. Img Height any TrgI[1]

参数

无